This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:硬件断点不会停止 CPU

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/917297/ccs-tms320f28388d-hardware-breakpoint-do-not-halt-the-cpu

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 再次

我安装了新的 CCS 版本:10.0.00010、仍然存在忽略硬件断点的问题。 此工作的最后一个版本是 CCS 9.1。 我有一个 Spectrum Digital XDS200调试器。
我还尝试了 XDS100V2。 没有。 软件断点运行良好。

此致

Damir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下链接中提到的问题是否与您遇到的问题相同。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的快速回答。 首先设置软件断点、然后在该断点之后设置硬件断点、即可正常工作。

    此致

    Damir