This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:编译器.c 文件和.cla 文件至库

Guru**** 2925950 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1165216/tms320f28076-compiler-c-file-and-cla-file-to-lib

器件型号:TMS320F28076
Thread 中讨论的其他器件:CCStudioC2000WARE

我有三方问题。

我希望将 lib 发送到 3方 。

如 cla_ex1_asin.c 编译器至 cla_ex1_asin.lib 至 3方。

将编译器 ASIN.CLA 更改为 ASIN.lib

仅为   3方编译器发送 asin.lib 和 cla_ex1_asin_shared.h。

3方使用与我相同的 CCStudio 12v &f28076

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够创建一个库项目、然后在最终输出文件中链接库。

    如果您拥有最新的 C2000Ware、则可以将 driverlib.lib 工程作为参考。

    谢谢、此致、

    桑托什