This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:TMS320F28076 CLA 优化

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1165087/tms320f28076-tms320f28076-cla-optimization

器件型号:TMS320F28076
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

如何将 CLA 单独优化更改为 o2或 o3

我认为编译器 应该全部优化 为-o3

如何进行文件 优化   -o3?

是否使用#pamaxx?

我使用 CCStudio v12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    选择 CLA 文件、右键单击、然后选择"Show Build Settings...(显示构建设置...)"、并更新该文件的优化。

    它只会影响选定的文件。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的参与。

    已解决