请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件: C2000WARE
大家好、
我正在配置两个 EPWM 中断:ePWM1频率 设置为 200kHz (5μs μ s);ePWM2 设置为500kHz (2μs μ s)。
我希望 ePWM1中断应在每5μs μ s 出现、而 ePWM2中断应在每2μs μ s 出现、两者之间没有任何延迟。 TMS320F28379D 是否可以实现这一点? 如果是、您能否为我们提供一些有关如何实现该目标的指导? 提前感谢!
此致、
Jejomar