This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:未解析的符号仍为10234-D

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164898/tms320f28027-unresolved-symbols-remain-10234-d

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我正在尝试为 TMS320F28027创建一个新项目。 我创建了一个新的 CCS 工程并包含 DSP28x_Project.h 的头文件、其中包括所有外设头文件。  我尝试在主文件中添加 GPIO_init()函数以初始化 GPIO。 但是、它给我一个错误、说明它无法解析 _GpioCtrlRegs。 我不确定是什么不正确、因为我能够使用 GpioCtrlRegs 、代码能够自动查找结构的元素。 任何建议都将非常有用。  

谢谢、

Aditya

控制台中的错误:  


未定义的首次引用
符号
------ --------
_GpioCtrlRegs./F2802x_GPIO_obj

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:在链接期间遇到错误;没有生成"2802xTestProject.out"

>>编译失败
Makefile:144:目标'2802xTestProject.out'的配方失败
gmake.1]:***[2802xTestProject.out]错误1.
Makefile:140:目标'all'的配方失败
gmake:***[全部]错误2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    您是否已尝试通过 C2000Ware 中的此示例确认您的项目/包含设置?

    C2000Ware_4_XX_XX_XX\device_support\f2802x\examples\drivers\GPIO_setup

    如果 这不是编译的、或者设置准确且仍然存在错误、请告诉我、我将尝试进一步调试该问题。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我检查了设置、发现我缺少了一个库文件、但没有解决问题