This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:TIDM-HV-1PH-DCAC

Guru**** 2549940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1165537/tidm-hv-1ph-dcac-tidm-hv-1ph-dcac

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC

您好!  

我尝试使用此模块、但每次我要打开它时、我都需要运行程序、将 rlyConnect 设置为1、然后电路板开始工作。 是否有任何解决方案不在电路板和笔记本电脑之间建立连接并打开电路板?  

此致、

纳杰默

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在 MCU 控制卡上设置跳线、以便程序以独立模式运行。 请查看用户指南和 MCU 控制卡文档、以了解用于独立模式运行的跳线设置。 您还需要确保使用板载电源(具有硬件设置的+12V 输出隔离式电源板)在应用 HV DC 输入时为电路板提供所有低压电源。

    Shamim