This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:处于交错模式的12位 ADC

Guru**** 2586535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1165470/tms320f28379d-12bit-adc-in-interleave-mode

器件型号:TMS320F28379D

由于 ADC 速度非常快、客户目前正在使用 F28335。
他需要12位/5MSPS、因此我想知道是否可以在交错模式下使用 F2837x/38x 的 ADC 来使3.5MSPS 速率加倍。
现在我找到 了 TMS320F28379D:用于交错模式的 ADC 配置 、我想知道12位系统最终的 ADC 结果/质量是怎样的。

您能回答这是否是一个解决方案?

此致、
Bernd   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在12位模式下、应通过使用多个并行运行的 ADC 实例来实现该目标。 12位模式比16位模式更快、因此我不需要按照该其他线程中的建议交错它们。

    惠特尼