This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:如何禁用 EXTSYNC1?

Guru**** 2787255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1165162/tms320f28075-how-to-disable-extsync1

器件型号:TMS320F28075

您好专家、

我的客户正在使用 F28075、并且希望使用相位功能。 他们想要禁用 EXTSYNC1。  

原因是他们想要使用 SW SYNC、但 EXTSYNC1会因故障触发它。

如 TRM 中所述:

软件强制同步脉冲:向 TBCTL[SWFSYNC]控制位写入1会调用软件强制同步。 该脉冲与同步输入信号进行或操作、因此具有与 EPWMxSYNCI 上的脉冲相同的效果。

实现此功能的方法有两种:

EXTSYNC1来源于 INPUTXBAR5,在 F28075上,必须连接到 GPIO,或者我可以写入一个不会连接到任何 GPIO 的值,那么该值是,1还是0?

2.或者只禁用 EXTSYNC1、但我没有找到描述。

您能就此提出一些建议吗?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    如果您不希望任何内容连接到 EPWMxSYNCI、则不应将任何 GPIO 路由到输入 X-BAR 的 INPUT5。  

    此致、

    Marlyn