This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:支持的最大 PWM 对数

Guru**** 2943050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/917109/tms320f28379s-maximum-supported-pwm-pairs

器件型号:TMS320F28379S

您好!

我的客户正在寻找一款能够生成超过18对(36个信号)具有死区的 PWM 的器件。

据我从 TMS320F2837xS 数据表中了解、最多有24 (12对)个 ePWM 和16 (8对)个 HREPWM 通道。
但它们共享相同的引脚、因此支持的最大对数总共为12对、对吧?

我们还有其他支持18对的器件吗?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述 USER="Koichiro Tashiro]]据我了解、根据 TMS320F2837xS 数据表、最多有24 (12对)个 ePWM 和16 (8对)个 HREPWM 通道。
    但它们共享相同的引脚、因此支持的最大对数总共为12对、对吧?

    是的、没错。 F2837xx 具有12个 ePWM 实例、因此最多支持24个 PWM 通道。

    [引述 USER="Koichiro Tashiro"]我们是否还有其他支持18对的器件?[/引述]

    目前、没有器件支持36个通道。 F2838x 具有16个 PWM 实例、因此最多支持32个通道。

    谢谢
    Vasudha