This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:DesignDRIVE IDDK

Guru**** 2927530 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/917095/tmdxiddk379d-designdrive-iddk

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE

您好、先生、

我将 DesignDRIVE IDDK 套件与 PMSM 电机配合使用、我已成功完成所有步骤、即电流、速度和位置环路、 但是、我正面临电机中的速度纹波我正在调整所有控制环路库房、并投入太多时间来解决这个问题、但仍然面临这一问题、请帮助我更大限度地减少速度纹波。

注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以开环方式运行电机、并查看速度反馈是否良好。 如果您在这里看到波纹、则很难实现。