This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:将 I2C 驱动器与 TMS320F28335相连

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/914066/ccs-tms320f28335-interfacing-i2c-driver-with-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

高出口、

现在我正在处理 I2C 驱动程序、但我没有要编写的任何示例代码。

我 只有基于 EEPROM 的代码,所以任何人都可以帮助我处理驱动程序控制器代码。

 谢谢

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    此帖子包含一些您可以参考的软件:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/773846

    您还可以通过以下文件路径在 c2000ware 中引用 i2c 示例:

    C:\ti\c2000Ware_3_02_00_00\device_support\F2833x\examples\i2c_eeprom

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。

    在这里,我正在使用驱动程序 TM1640,我认为该驱动程序的基址是0x40 (此基址是否正确?)。

    仍无法获取输出、请按照我的代码操作。 并检查是否需要进行任何更正。

    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    在 main()中,我正在发送  
      {

    TM1640_init (0x8F);                   延迟(0x55);
    TM1640_SEND_COMMAND (0x88 | 0x07);  延迟(0x55);
    TM1640_SEND_DATA (1、0x32);           延迟(0x55);
    TM1640_SEND_DATA (2、0x33);           延迟(0x55);

      }

    //***** 为从设备设置1MHz 时钟***** //

    空 I2CA_Init (空)

    I2caRegs.I2CSAR = 0x0040; //从基址  
    I2caRegs.I2CPSC.all = 3; //(150Mhz /(3+1)= 37.5MHz)
    I2caRegs.I2CCLKL = 10;  
    I2caRegs.I2CCLKH=5;  
    I2caRegs.I2CIER.ALL = 0xC4;

    I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0x0020;  
    I2caRegs.I2CFFTX.ALL = 0x6000;  
    I2caRegs.I2CFFRX.ALL = 0x2040;

    返回;

    //******** 数据发送程序****** ///

    void TM1640_write(无符号字符字节)

     I2caRegs.I2CSAR = 0x40;

     I2caRegs.I2CCNT = 1;

     I2caRegs.I2CDXR =字节;
     I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0x6E20;

     延迟(0xFFF);//延迟(0xFFF);

    中断空 i2c_int1a_ISR (空)//I2C_Int1

     uint16 IntSource;

     IntSource = I2caRegs.I2CISRC.ALL;
     if (IntSource = 0x0003)
     {
      if (I2caRegs.I2CSTR.bit.nack = 1)
      {
       I2caRegs.I2CMDR.bit.STP= 1;
       I2caRegs.I2CSTR.ALL = 0x0002;
      }

     }
     否则{}

       PieCtrlRegs.PIEACX.ALL = PIEACK_group8;

    //////////////////////////// 数据发送程序的结束////////////////////////////////////////////////////

    void TM1640_init (无符号 char brightnely_level)

      TM1640_send_command (auto_address);
      TM1640_SEND_COMMAND (brightnation_level);
      TM1640_CLEAR_DISPLAY ();

    void TM1640_send_command (无符号字符值)

      TM1640_WRITE (值);

    void TM1640_send_data (无符号字符地址、无符号字符值)

      TM1640_send_command (fixed_address);
     TM1640_WRITE ((0xC0 |(0x0F 和地址)));
     TM1640_WRITE (值);

    void TM1640_clear_display ()

      unsigned char s = 0x00;
      TM1640_WRITE (START_ADDRESS);
      对于(s = 0x00;s < NO_OW_SESments;s += 0x01)
     {
      TM1640_write (font[0]);
     }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您能否找到文档并了解如何与 TM1640进行通信、因为我们不支持该器件。

    如果您有关于  TMS320F28335的特定问题 、我们可以在这里提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播、

    正如您所说、我正在关注您建议的文档、并感谢您的重播

    我认为这可以解决问题。

    谢谢你

    Hari Haran