This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/913633/ccs-drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

使用实验2a/b 执行电机(BLDC)识别时 、电感(LS)值介于20%至30%之间。 识别是否存在任何问题、或其是否适合20%至30%的变化。 Rs 或磁通值没有很大变化。  

RS = 0.02欧姆

磁通= 0.131 V/Hz

LS 变化= 0.000090 H

LS = 0.000055 H

LS = 0.0000102 H

在这个值中、我们可以更喜欢 Ls。

谢谢

Vivishekh

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据规格选择或设计合适的电路板、从而提高电流和电压采样分辨率。 电流。

    您可以根据电机尝试调整 user.h 文件中的识别变量、并使用 lab02c 来识别电机。

    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT    (1.0)                              // A -电机额定电流的10-30%

    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT    (-1.0)                            // A -电机额定电流的10-30%、足以实现旋转

    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT          (5.0)                              // A -电机额定电流的30~150%

    #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz    (20.0)                          // Hz -电机额定频率为10~30%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在电感值(LS/LD)中接受变化/容差。