工具/软件:Code Composer Studio
您好!
使用实验2a/b 执行电机(BLDC)识别时 、电感(LS)值介于20%至30%之间。 识别是否存在任何问题、或其是否适合20%至30%的变化。 Rs 或磁通值没有很大变化。
RS = 0.02欧姆
磁通= 0.131 V/Hz
LS 变化= 0.000090 H
LS = 0.000055 H
LS = 0.0000102 H
在这个值中、我们可以更喜欢 Ls。
谢谢
Vivishekh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
使用实验2a/b 执行电机(BLDC)识别时 、电感(LS)值介于20%至30%之间。 识别是否存在任何问题、或其是否适合20%至30%的变化。 Rs 或磁通值没有很大变化。
RS = 0.02欧姆
磁通= 0.131 V/Hz
LS 变化= 0.000090 H
LS = 0.000055 H
LS = 0.0000102 H
在这个值中、我们可以更喜欢 Ls。
谢谢
Vivishekh
根据规格选择或设计合适的电路板、从而提高电流和电压采样分辨率。 电流。
您可以根据电机尝试调整 user.h 文件中的识别变量、并使用 lab02c 来识别电机。
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (1.0) // A -电机额定电流的10-30%
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-1.0) // A -电机额定电流的10-30%、足以实现旋转
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (5.0) // A -电机额定电流的30~150%
#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (20.0) // Hz -电机额定频率为10~30%