This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:CCS 10.0.0.00010和 SysConfig 1.4.0.1234中的 CLB 配置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/916941/ccs-tms320f28388d-clb-configuration-in-ccs-10-0-0-00010-and-sysconfig-1-4-0-1234

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个面向 TMS320F2838D 器件的 Code Composer Studio 项目。 我将开始查看用于实现自定义逻辑的可配置逻辑块文档、并根据我之前阅读的文档、您需要使用 SysConfig 来配置 CLB 的逻辑基元。  我在 CCS 中找不到任何用于添加 SysConfig 文件的菜单、因此我在工程中创建了一个新文件并将其命名为 test_logic.syscfg。  然后、当我双击它时、SysConfig 会打开并选择我的器件(F2838x)。 然后、我将看到用于配置器件外设的视图。 但是、在左侧的外设列表中、我没有看到列出 CLB。

根据此应用手册、应列出"可配置逻辑块"项。

 

我随附了下面介绍的外设屏幕截图。

我也不确定这是将 SysConfig 文件添加到工程中的正确过程(通过手动创建*。syscfg 文件)。

请提供任何帮助。

谢谢你