This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-BUCKCONV:补偿设计器+ SFRA、使用 LAUNCHXL-F280049C

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-BUCKCONV, SFRA, POWERSUITE, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/915998/ccs-boostxl-buckconv-compensation-designer-sfra-using-launchxl-f280049c

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069MSFRApowerSUITELAUNCHXL-F280049C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

TI 系统工程师 Hrishi Nane 在 2015年发布的视频"数字电源降压转换器 BoosterPack 开箱即用演示"中介绍了基于 launchxl-f28069m 的 BOOSTXL-BUCKCONV 项目。
同时、TI 已更改并增强了 BUCKCONV 的 Launchpad 和软件包设计。
遗憾的是、我无法将补偿设计器和 SFRA 功能转移到当前环境中(因为我不熟悉 TI 项目)。

您是否愿意为我的这项任务提供支持?

BR Helmut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helmut、

    正如您提到的、自制作2015年视频以来、工具链中的几乎每个组件(CCS、powerSUITE、驱动程序等)都已更新。

    如果可能 、我建议使用数字电源 SDK 中的 LAUNCHXL-F280049C 解决方案。  TIDM-DC-DC-BUCK 设计指南介绍了面向新开发人员的此解决方案。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    我确认 、浏览 TIDM-DC-DC-BUCK 设计指南非常简单。
    我能够复制几乎所有的参考值、包括 SFRA 和补偿设计器。
    非常棒!

    非常感谢您的支持。

    -Helmut

    PS 此问题可以解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helmut、

    感谢您的反馈。  我很高兴听到导游的帮助!

    Tommy