This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:SRAM 中的无符号整数阵列

Guru**** 2477965 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/916513/ccs-tms320f28377s-unsigned-integer-array-in-sram

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我的客户正在根据 C200ware 中 EMIF_dc_CPU 的示例项目开发他们自己的代码。
当一个无符号整数组数据被写入外部 SRAM 时、带有偶数索引的元素将被带有​​下一个索引的元素的值覆盖。
您能否向我展示预期原因或分析原因的任何想法?   

详细信息显示在随附的 Excel file.e2e.ti.com/.../Details.xlsx 中

以下文件是工程的压缩文件。

e2e.ti.com/.../emif_5F00_dc_5F00_cpu.zip

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taki-San、

    ~使用 C2000-EMIF_ConfigurationTool.xlsx (来自 μ\C2000Ware\boards\TIDesigns\F28379D_EMIF_DC\)来验证 SRAM 的 EMIF 配置。  这个相关 的 EMIF 应用手册 还提供了一些关于如何处理常见问题的指导。

    Tommy