This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:基准电压采集电流

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/916447/ccs-tmdshvmtrpfckit-reference-voltage-acqusition-current

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件:OPA2350

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

我使用 的是 HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1

请告诉我连接到 OPA2350的基准电压。

Ref-3318的用途是什么? 此电路是否用于生成1.65V 电压?

我们可以使用该采集电路测量的最大电流是多少。

提前感谢您。

S.Tarik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个电压基准器件、输出为1.8V。 1.65V 基准电压将通过1.8V*22k/(22k+2k)=1.65V 实现、增益为((2k*22k)/(2k+22k))/221=8.2956、因此该电路的峰间采样电流为3.3V/0.02/8.2956=19.89A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的很喜欢这个答案。

    太棒了! 谢谢。