This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035:TMDSCNCD28035原理图

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, TMDSCNCD28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/916307/tmdscncd28035-tmdscncd28035-schematic

器件型号:TMDSCNCD28035
主题中讨论的其他器件:TMS320F28035C2000WARE

您好!

我们希望开发基于 TMS320F28035的新产品并评估设计。 我尝试  从 Resource Explorer 下载 TMDSCNCD28035原理图、并收到以下错误消息

"无法获取/api/boards/controlCARDs/TMDSCNCD28035/R2/F2803xcontrolCARD_SCH R1.2].pdf" 能否帮助我获取此控制卡的技术手册和原理图。

此致、

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已经下载并安装了 C2000ware、则原理图位于以下路径。

    C:\ti\c2000Ware_3_02_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035\R1_2\F2803xcontrolCARD_SCH[R1.2].pdf

    可以从下载 C2000ware  

    https://www.ti.com/tool/download/C2000WARE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Santosh。  我发现了这个。

    此致、

    Ramesh