This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:Motorware 软件:USER_calcPIGains ()

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/915780/tms320f28069f-motorware-software-user_calcpigains

器件型号:TMS320F28069F

您好!

我对 用于 TMS320F2806xF 器件的 Motorware 软件有疑问。

具体来说,它位于 user.c 文件中列出的 USER_calcPIGains ()函数上

在该函数中、控制器增益的新计算如下:

 KP_ID =_IQ ((0.25*LS_d*fullScaleCurrent)/(ctrlPeriod_sec*fullScaleVoltage));
 KI_ID =_IQ (RoverLs_d*ctrlPeriod_sec);

 KP_IQ =_IQ ((0.25*LS_q*fullScaleCurrent)/(ctrlPeriod_sec*fullScaleVoltage));
 KI_IQ =_IQ (RoverLs_q*ctrlPeriod_sec);

然后将其应用为以下内容:

 //设置 ID 控制器增益
 PID_setKi (obj->pidHandle_ID、KI_ID);
 CTRL_setGains (handle、CTRL_Type_PID_ID、KP_ID、KI_ID、Kd);

 //设置 IQ 控制器增益
 PID_setKi (obj->pidHandle_IQ、KI_IQ);
 CTRL_setGains (handle、CTRL_Type_PID_IQ、KP_IQ、KI_IQ、Kd);

我无法理解为什么不调用 PID_setKp()函数。 仅调用 PID_setKi ()的函数。

有什么原因吗?

感谢您的指导。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Ctrl 对象中的 Kp 值和直流总线电压,在 ctrl.h 文件中的 CTRL_runOnLine_User()中重新计算 Id 和 Iq 控制器的 Kp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    感谢您的评论。

    让我关闭这个帖子。

    此致、

    JS Yoo