This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/C2000WARE:C2000实验套件设计

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035, TMDSCNCD28035ISO, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/915720/compiler-c2000ware-c2000-experimenter-kit-design

器件型号:C2000WARE
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28035TMDSCNCD28035ISOTMDSHSECDOCK

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我尝试使用修订版3原理图来设计 C2000实验套件/集线站。 原理图中有两个引导引脚。 对于2803xx 引导3*3引脚接头、对于 2833xx 引导3*4引脚接头、需要。 在这两种情况下、我都找不到第一列引脚的任何连接。 它是否确实与控制卡或 DIMM-100相连? 附加的图像(红色标记的列)

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashik、

    我看不到您的图片、请重新附加。 F2833x controlCARD 的最新版本为2.2、不使用跳线进行引导模式配置、而是使用开关。

    您说的"2803xx"是什么意思不清楚、您是在谈论 F2803x? 如果是、哪个版本的"TMDSCNCD28035ISO"或"TMDSCNCD28035"? 我也看不到任何控制引导模式的跳线。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在随附的设计中、有一个名为"Boot for F2833x"和"Boot for F280xx"的部分。

    我想在我的定制设计集线站中实现此部件。

    但我没有找到引脚接头第3列(电路板边缘的引脚)的任何物理连接。 我会请求您通过 toe2e.ti.com/.../1537.USBDockingStation_5F00_Schematic-_5B00_R3_5D00_.pdf 将原理图与 PCB 匹配。

    e2e.ti.com/.../USBDockingStation_5F00_PCB-_5B00_R3_5D002D00_TL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashik、

    这一额外的"列"实际上不会连接任何内容。  它只是为了让用户在不想拉低 BOOT 引脚时放置备用跳线。

    希望这对您有所帮助!

    ===

    请注意、基于 DIMM100的集线站支持用于较旧器件系列的 controlCARD。  这些器件在使用和设计上仍然是绝对有效的、但有一些更新的器件系列具有更多特性和功能-例如 F28379D 或 F280025C。  

    从组件的角度来看、DIMM100连接器本身变得越来越难找到。  这可能还会让您有理由考虑围绕较新的器件系列构建您的定制基板。

    请注意、较新的器件具有其 controlCARD、例如基于 HSEC 连接器及其集线站基板(TMDSHSECDOCK)的 F28379D controlCARD。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这真的很有帮助

    Ashik。