This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2401A:闪存编程问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/912699/tms320lf2401a-flash-programming-issue

器件型号:TMS320LF2401A

您好!

客户正在使用我们的 LF2401工具对器件进行编程: http://www.ti.com/tool/SPRC073?keyMatch=TMS320LF2401A&tisearch=Search-EN-everything

现在他们发现、在3个月的编程后、有17个 LF2401无法正常工作。  

详细信息:

1) 1) 3个月前、已编程1K 个以上的器件。 目前有17件无法正常工作。

2) 2) 3个月前、编程完成后、他们对每个器件进行了测试、并确保其正常工作。

3) 3)如果再次对器件进行编程、则可以正常工作。

你有什么意见吗?

我想阅读 Flash。 JTAG 不适用于器件。 有什么方法可以读取?

还有其他意见吗?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    如果您能够调用 SCI 引导加载程序、则可以加载读取闪存并通过 SCI 传输该数据的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    编程设置是否发生了任何变化? 对 H/W 或 S/W 编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    没有什么变化、因为 LF2401是一个非常旧的器件。 客户没有新的开发或改进、只能根据最终客户的订单制造。  

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    请确认客户是否能够通过3P 工具下载闪存内容。