This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSFSIADAPEVM:FSI 适配器板问题

Guru**** 2900700 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSFSIADAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/914095/tmdsfsiadapevm-fsi-adapter-board-questions

器件型号:TMDSFSIADAPEVM

-我有一些与 FSI 接口相关的问题。

1 -此接口的最大数据速率是多少?

2-可与 FSI 适配器板配合使用的最大电缆长度是多少?

3 -支持 FSI 接口的 MCU 系列是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    您在以下问题的答案:

    [报价用户="Amr Mohamed]1-此接口的最大数据速率是多少?

    使用一条数据线(D0)时、具有50MHz FSI 时钟的 C2000 FSI 模块的最大数据速率为100Mbps、使用两条数据线(D0和 D1)时为200Mbps。 有关模块的更多详细信息、我建议查看器件特定数据表和 TRM 中的 FSI 配套资料。

    TMDSFSIADAPEVM 板载 LVDS 和 RS-485差分驱动器。 在我们的测试中、LVDS 将支持最大 FSI 数据速率、50MHz 时钟。 在我们的测试中发现 RS-485支持25MHz FSI。

    [引用 USER="Amr Mohamed]2-可与 FSI 适配器板配合使用的最大电缆长度是多少?

    在我们的测试中、我们发现 LVDS 驱动器能够充分处理50MHz FSI (最大速度)时长达10m 的电缆。 借助25MHz FSI (半速)、RS-485驱动器可以充分处理长达15m 的电缆。 电路板用户指南的表6和表7对此进行了详细说明。

    [引用 USER="Amr Mohamed"] 3-支持 FSI 接口的 MCU 系列是什么?

    F28004x、F2838x 和 F28002x C2000 MCU 均包含 FSI、且具有与 TMDSFSIADAPEVM 兼容的评估硬件。 未来的 C2000器件也将包括 FSI。

    有关这方面的更多详细信息、请参阅《TMDSFSIADAPEVM 用户指南 》的第4节:https://www.ti.com/lit/swru555

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin。