This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:与 TMS320F28379的双代码安全模块差异

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/915726/tms320f280049c-dual-code-security-module-differences-with-tms320f28379

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379S

您好!

我们目前正在使用 TMS320F28379S 和 D、并正在考虑将我们的一些代码(包括 DCSM 代码)迁移到 TMS320F280049C。  我只能找到280049C 的数据表、有关 DCSM 的信息非常详细。  但它与28379数据表中的文本完全匹配。  我无法找到280049C 的 TRM 来确定两个 DCSM 模块实际上是否相同、这将允许重复使用我们在 Delfino 上使用的代码。  因此有两个问题:

  1. 280049C 中的 DCSM 是否与28379相同?
  2. TMS320F280049C 是否有 TRM?

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanders、

    [引用] 280049C 中的 DCSM 与28379是否相同? [/报价]

    基本双区域安全概念是相同的、但用户在将其移植到 F280049器件时需要注意并在代码中对其进行处理的不同之处。

    [引述] TMS320F280049C 是否有 TRM? [/报价]

    它位于产品页面(链接)上。 请告诉我您是否正在查找其他文档。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vivek 的帮助。

    ED