请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049C 主题中讨论的其他器件:TMS320F28379S、
您好!
我们目前正在使用 TMS320F28379S 和 D、并正在考虑将我们的一些代码(包括 DCSM 代码)迁移到 TMS320F280049C。 我只能找到280049C 的数据表、有关 DCSM 的信息非常详细。 但它与28379数据表中的文本完全匹配。 我无法找到280049C 的 TRM 来确定两个 DCSM 模块实际上是否相同、这将允许重复使用我们在 Delfino 上使用的代码。 因此有两个问题:
- 280049C 中的 DCSM 是否与28379相同?
- TMS320F280049C 是否有 TRM?
谢谢、
ED