主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 TMDXCNCD28388D、 TMDSCNCD28388D
您好!
我的客户正在使用旧的 C2000ware 在 TMS320F28388D 上测试 EtherCAT。
最近、她更改了她电路板上的修订版、因为 TMS320F28388D 的芯片修订版已更新。
更改修订版本后、EtherCAT 测试失败。
C2000Ware_2_00_00_03的 EtherCAT 示例 正在处理芯片版本"0"。
但最新版本(C2000Ware_3_02_00_00)在器件版本"A"上不起作用。
它不输出 ESC 信号。
最新版本在 TMDXCNCD28388D 上不起作用。 它可能是"0"版本。
我认为 C2000Ware 版本和器件版本不匹配。
根据发行说明、EtherCAT 库在3.02.00.00中进行了更新。
我能否获得与此问题相关的信息?