This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:设计用于最终产品测试的定制板。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, TMDSCNCD28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/913535/tms320f28069-designing-custom-board-for-final-product-testing

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28069C2000WARE

您好!  

最后、我完成了 TMS320F28069上的项目、现在计划 最终原型跟踪、我想为其设计定制板。

那么、是否有任何参考设计可供我参考、我还将使用 JTAG 部分。

请为以下内容推荐合适的参考和可用的螺纹。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    我建议将 TMDSCNCD28069用作您的设计的起点。  其设计文件可在 C2000Ware 中找到。  

    对于该 controlCARD、JTAG 通过 DIM100连接器连接到集线站基板。  但您也可以参阅 F28069器件数据表、了解如何将 MCU 连接到接头(请参阅"不对 MCU 进行信号缓冲的调试探针连接"图、当前图5-3)


    谢谢、
    Brett