This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:[SysBIOS]在不同 PC 上的同一项目中链接不同的相同 SYSBIOS

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/914480/tms320f28388d-sysbios-same-sysbios-linked-different-in-the-same-project-on-different-pcs

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好专家、

我的客户遇到了构建相同项目但在不同 PC 上获得不同.out 或.hex 输出的问题。 此问题发布在此处:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/905286?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252525252525252520user%25252525252525253A319007

我联系了编译器团队、最后得出结论、SysBIOS 直接导致差异。 这可以从这两台 PC 上的项目文件夹比较(图1)和.map 文件比较(图2)中看到。

pic 1:我们在不同 PC 上的项目文件夹中找到不同的与 SYSBIOS 相关的 obj 文件。

PIC 2:BIOS_Cfg.obj 在此处链接不同。

请就此提供帮助。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:

    它们使用 的是 BIOS_6_73_01_01。

    有关编译控制台信息和.out 文件等的更多信息 请通过电子邮件联系我。

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    我希望他们使用不同版本的编译器或 XDCtools。 您能确认这些是相同的吗? 如果是、请比较两个构建的完整构建输出。 希望会出现明显的差异。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、由于目录名称存储在.out 中、如果映像构建在不同的位置、则会存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我是否可以知道、如果以这种方式检查项目的 XDC 工具版本将会很好?

    我捕获了我的 CCS 作为示例。 如果不是、请告诉我如何操作。

    BTW、XDC 工具版本最终将如何影响.hex 输出? 是否有任何文档可进一步说明这一点?

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    是的、这就是如何配置不同的版本。 您是否比较了两台笔记本电脑之间的完全构建输出?

    sim意:您应该只有 SYS/BIOS 或 TI-RTOS、而不是两者。 我建议您使用 SYS/BIOS、因为您使用的是 F2838x 器件。 有关更多详细信息、请访问: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/820708

    Todd