This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C PM_tformat_lib_f28004x.lib 的代码

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1011, TIDA-01630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/914601/tms320f280049c-tms320f280049c-code-of-pm_tformat_lib_f28004x-lib

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TIDA-01630TIDM-1011C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

尊敬的团队:

当客户编译 TIDM-1011和 TIDA-01630文档的 PM_tformat_lib_f28004x.lib 时、会出现一些错误。 那么、客户想知道您是否可以提供 PM_tformat_lib_f28004x.lib 的代码?

谢谢。

此致、

Sammi