主题中讨论的其他器件:C2000WARE
感谢您的支持。 我解决了我之前的问题、但现在我的问题略有不同
我正在使用6个 ePWM (ePWM1至 ePWM6)、所有 PWM 目前都以60kHz 的频率工作并进行同步。 我想在20kHz 时使用 ePWM5、所有频率均为60kHz。 已禁用 ePWM5的同步链。 但为了保持同步效果、我想为 ePWM5引入偏移值。 是否有任何计算偏移值的方法? 当我从 WA 值中减去246 (基于60kHz)时、所有 PWM 都正确对齐。 但我对此数字没有任何理由。 这可能是每个 ePWM 之间的延迟。
此致
Sajin Arakkan