This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:SCLB 不会变为低电平

Guru**** 2480915 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910410/ccs-tms320f28377s-sclb-does-not-go-low

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在与 I2CB 合作、我的 SCLB 线路保持高电平。 它在 SDAB 的上升沿短暂下降~1V、但从不会完全变为低电平。 我使用的是10kΩ Ω 上拉电阻器。

我已经尝试将 GPIO 配置为输入和输出、并使用开漏输出选项。 当配置为输入时、我禁用了内部上拉电阻器。 输入和输出配置都会导致 SCL 线路保持高电平。 开漏输出配置在等待数据字时保持低电平。

任何见解都值得赞赏。

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦:

    我想知道 I2C 引脚是否存在一些争用问题。 检查 SCLB 信号是否被其他外部信号拉高。

    问题:

    1. 您可以分享您的 I2C GPIO 配置代码段吗?
    2. 您是否可以将 I2C GPIO 配置为输出引脚并查看是否可以成功地将引脚切换为高电平和低电平?
    3. 您能否共享显示问题的 I2C 信号的示波器快照?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我发现了问题。 这已被纠正、但现在我在检测停止位时遇到了问题。 我猜这属于配置问题。 我将检查 C2000Ware 文档、以查看是否缺少任何内容。

    谢谢、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金马伦

    此问题是否已解决? 我可以关闭此主题吗?

    此致、

    曼诺伊