This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:用于 EV/HEV 牵引逆变器中 F28377S 的最新 Q 级 PMIC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62420-Q1, C2000WARE, TPS65381A-Q1, TPS62420, TPS3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/914224/tms320f28377s-latest-q-grade-pmic-for-f28377s-used-in-ev-hev-traction-inverter

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TPS62420-Q1C2000WARETPS65381A-Q1TPS62420TPS3702

您好专家、

我的客户可能需要您的帮助来推荐 TI 面向 F28377S 的最新 PMIC 或电压稳压器+电压监控器解决方案(Q 级是必须的、但不需要 ISO26262功能安全)。 尽管这些产品不是来自您的业务部门。 如果您正在进行任何系统设计、您可能已经有了一些想法。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的一位专家将很快就此问题与您联系。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要功能安全支持、您可以考虑将 TPS62420-Q1双轨直流/直流转换器用于电源。 可从 C2000ware 中提供的 F2837x controlCARD 中找到参考电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    目前、对于功能安全应用、以下是有关 PMIC (例如 TPS65381A-Q1)的建议

    客户可以考虑使用 TI TPS6538x 电源和安全配套器件在系统级进行复位监控。

    对于仅需要电源和可选电压监控的非安全应用(无需外部看门狗等)、可使用以下解决方案。

    •电源:TPS62420:双路降压
    –600mA (VDD-IO、A、OSC、FL 3.3V)
    –1000mA (VDD 内核1.2V)
    •电压监控器:TPS3702
    此致、
    --阿什什语