This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:UNCHXL-F280049C 和 TMDSCNCD280049C 之间的区别是什么?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/914278/tms320f280049c-what-s-the-difference-between-unchxl-f280049c-and-tmdscncd280049c

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379D

问题描述 为标题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    F280049C controlCARD 和 LaunchPad 都包含用于评估的板载 F28004x C2000器件。 与 controlCARD 相比、LaunchPad 是一款成本更低的评估模块。

    他们各自拥有自己的生态系统、客户可能会喜欢这些生态系统。 LaunchPad 具有 BoosterPack 和适配器板、可通过插入来添加功能、并可用于许多参考设计。 controlCARD 用于许多目标参考设计、与 LaunchPad 使用情况相比、这些设计通常更复杂、例如 TMDXIDDK379D。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、

    Kevin 的描述很好。 LaunchPad 成本低、controlCARD 成为一款出色的参考设计。  

    两者都有很多用途。 对于一般软件开发和一些原型设计、两者都可以正常工作。  

    最大的区别在于 LaunchPad 支持哪些应用程序、以及 controlCARD 支持哪些应用程序。 我们已将以下站点组合在一起、以尝试并帮助回答该问题: https://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/design-development.html  

    此致、
    Cody