This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:tms320f28069

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, DRV8312, LAUNCHXL-F280049C, TMDSDOCK28069, MOTORWARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910817/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: DRV8312LAUNCHXL-F280049CTMDSDOCK28069MOTORWARE

您好!
我想使用 TMDSDOCK-28069和 TMS320F28069执行 InstaSPIN-FOC 和运动实验。 我不确定是否有可能。
我还有 DRV8312、LAUNCHXL-F280049C。

请帮我解决这些问题。

1.是否只能在 TMDSDOCK28069和 TMS320F28069上执行 instaSPIN 实验? 如果是、如何操作?

2.我是否还需要使用我拥有的其他器件?

谢谢你