This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:TMS320F28388 CM 内核不支持 FPU

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910560/tms320f28388s-fpu-is-not-supported-at-tms320f28388-cm-core

器件型号:TMS320F28388S

大家好、

TMS320F28388 CM 内核似乎不支持 FPU、下面的选项需要使用"无"。 否则、以下链接会出现问题:

e2e.ti.com/.../904152

 问题是 TMS320F28388 CM 内核不支持 FPU、因为器件本身不支持或编译器不支持临时功能?

是否有可用于提高运行速度的 DSP 库? 如提高 sqrt 等数学函数的效率 。

比较逻辑(如 if (a>2.0F)将占用80个周期、客户已将编译器级别设置为2、-opt_for_speed 设置为5、但略有改进、还有其他改进方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    [引用]问题是 TMS320F28388 CM 内核不支持 FPU、是因为器件本身不支持或编译器不支持临时功能? [/报价]

    此器件的 CM 不支持 FPU。 用户应针对此类特定用例使用 C28x。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    客户确实需要在 CM 内核上进行一些计算、我们是否有或计划为客户提供 DSP 库、以增强某些数学函数的计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们没有计划在 CM 上移植此内容。 客户需要与 C28x 交换此数据以执行操作。

    此致、

    Vivek Singh