This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2538340 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/913106/tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我`尝试使用 uniflash 和 Blackhawk XDS560 v2 USB 系统跟踪仿真器将某些可执行文件刷写到 TMS320F28377S 上的板载串行闪存中,但在加载映像时看到“无法读取未定义的属性'S'”错误。 当我尝试读取目标器件时显示相同的错误。  我使用的是 uniflash v6.0.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakhan、您好!

    请访问 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/891322/3296909#3296909 。

    让我们知道情况如何。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakhan、

    这是否有助于解决您的问题?

    我可以关闭此帖子吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、vamsi

    我的问题已解决。

    我不知道原因、但由于我使用的是最新版本的 Uniflash、所以出现了错误。

    但是、当我为 uniflash 和 Blackhawk 重新安装版本4时、它开始工作。

    总之、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakhan、

    很高兴重新安装仿真器驱动程序有助于解决该问题。  我要关闭此帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi