This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:如何使用 F28004X 来运行演示

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910226/tmdshvmtrinspin-how-to-use-f28004x-to-run-the-demo

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的冠军:

我浏览了硬件指南、但我没有找到有关如何配置 F28004X controlCARD 的说明、您是否愿意这样提供?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    请参阅 Piccolo F280049 controlCARD 信息指南 、该指南具有您想要的类似表。

    您可以参阅电机控制 SDK 中以下文件夹中的硬件指南和实验指南、了解如何使用 InstaSPIN 运行电机。

    \ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\common\sensorless_foc\docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming

    感谢您的回答。

    但是、我仍然对电路板的变化感到困惑、因为 F2802x/F2803x 和 F2806X 之间的要求相反、F28004X 是否应该遵循 F2802x/F2803x、因为它也不是 ISO 电路板?

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需按照 F28004x 的硬件指南或原理图将相关开关设置为引导模式即可、controlCARD 是一款隔离板。