This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:过量两个器件的布局准则 SDRAM&以太网控制器

Guru**** 2625255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/914418/tms320f28388d-layout-guidelines-to-excess-two-devices-sdram-ethernet-controller

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我想将 EMIF 连接到一个 SDRAM (IS45S16320F-7BLA2) 和一个以太网控制器(LAN9221i)。

SDRAM 应以100MHz 的频率运行

在 https://www.ti.com/lit/an/sprac96a/sprac96a.pdf 手册中 、 有一个 EMIF 的简短布局指南(第3.3章)。

我需要更详细的布局指南。

布线的最大长度是多少?

 从主线分支时、残桩的最大长度是多少?

如何计算 以太网控制器 SDRAM 的最大偏移、以获得布线的可容忍长度差? 所有布线是否具有相同的长度? 或者是否可以让某些组具有相同的长度?

您可以推荐哪种终端? 50欧姆的电阻器? 和25欧姆串联的电阻? 线迹阻抗为50欧姆。   

哪些布线 应分开?

最恰当的考虑

Jan Hummel


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    除了您提到的应用手册(包含参考设计)外、我们还在数据表中提供了时序信息、客户需要根据该信息设计自己的电路板。 在硬件设计方面、我们没有任何其他建议。

    此致、

    Vivek Singh