This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:支持哪些基于传感器的 BLDC 电机驱动器(评估板)可与 Launchpad F28379D 连接

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, LAUNCHXL-F28379D, CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/914283/launchxl-f28379d-what-is-the-supporting-sensor-based-bldc-motor-driver-eval-board-that-is-compatible-to-interface-with-launchpad-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8305EVMcontrolSUITESFRA

您好!

我是第一次设计和开发"具有闭环算法且基于传感器的 BLDC 电机的位置控制应用"的新用户。

我有 TI Launchpad F28379D 来开始使用此应用。 但我正在搜索 TI 提供的与 F28379D Launchpad 兼容的合适驱动器板。

我找到了评估板"BOOSTXL-DRV8305EVM"、但用户手册规定它支持 无传感器电机控制解决方案。

1.您能否提供支持基于传感器的 BLDC 电机控制应用的合适 BLDC 驱动器板、以便微控制器通过驱动器板接口接收霍尔传感器反馈、而无需反馈信号的额外电路。

此外、请说明驱动板是否支持从微控制器到 BLDC 驱动器的 PWM 接口(使用6个 PWM 引脚)。

谢谢、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     BOOSTXL-DRV8305EVM 是一款三相低电压逆变器、可驱动任何三相电机。 这就像一个子板、它将位于您已经拥有的 LaunchPad LAUNCHXL-F28379D 等母板上。 该 LaunchPad 具有您的用例所需的反馈接口。  

    我将链接附加到一些可以提供帮助的文档

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA\v01_00_00\examples\FCL_SFRA_379DXL_v1\~Docs

    这不是您可能需要的确切示例工程、但可以提供硬件方面的一些说明。  

    BTW、我们不通过我们的示例提供 BLDC 支持、因为它不够复杂。