This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:到 CM4的 GPIO 中断

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/914071/tms320f28388d-gpio-interrupt-to-cm4

器件型号:TMS320F28388D

您好、香榭丽舍

我们可以在 CM4内核中获取 GPIO 中断吗? 我在 TRM 中找不到有关这方面的任何信息、如果没有、那么我们只能在 CPU1或 CPU2获取 GPIO 中断时使用 IPC 中断 CM4、这是正确的吗?

谢谢。

BR、

Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    CM 没有外部 GPIO 中断。 您可以在 C28x 端配置 XINT 并触发 IPC 中断以通知 CM 内核。

    此致、

    Veena