This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:具有49C 的 DRV8320rs:电机未运行#39;t RAN

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/913922/ccs-tms320f280049c-drv8320rs-with-49c-motor-didn-t-ran

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 社区:

            我使用49C 和 drv8320rs 无传感器 is07:速度控制和 is05:电机 ID 程序...通过电机响应设置我的所有电机参数,这里连接了变量 ADC 电流传感器

不会更改值...并随附 user.h。

        运行 BLDC 应用程序的指南..e2e.ti.com/.../5008.user.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 InstaSPIN 实验室指南并按照步骤运行相关实验。 该指南可在 motorControlSDK 的以下文件夹中找到。

    \ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\common\sensorless_foc\docs

    并确保 BoosterPack 连接到 LaucnPad 的正确连接器站点。