This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:F28335

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/913782/tms320f28335-f28335

器件型号:TMS320F28335

您好!

我已经学习过 eCAN 手册、该手册说:"通过将 CANTX 和 CANRX 引脚连接在一起(使用 SCI/SPI/McBSP 模块是可能的)、无法实现外部直接数字回路。 在自检模式(STM)下、可以进行内部回路。"

我有三个疑问:

1. STM 是同一 CAN 模块内的内部回路、CAN 模块在其中产生自己的 ACK 信号、对吧?

2.当手册说不能进行外部回送时,这是什么意思?

这是否意味着:通过外部连接2个引脚在同一 eCANA 模块内进行通信是不可能的、但电路板中存在的2个模块之间的通信是可能的:eCANA 和 eCANB、尽管这也称为环回? 或者它是否意味着其他东西?

3.为什么 CAN 不能使用外部回路?

谢谢、

Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述] 1. STM 是同一 CAN 模块内的内部回路、CAN 模块在其中产生自己的 ACK 信号、对吧? [/报价]

    正确。  

    [引述] 2. 当手册中说无法进行外部回送时、这意味着什么? 这是否意味着:无法通过外部连接2个引脚在同一 eCANA 模块内进行通信[/报价]

    是的、这正是它的含义。  

    [引用]但电路板中存在的2个模块之间的通信是可能的:eCANA 和 eCANB、尽管这也称为环回? 或者它是否意味着其他东西? [/报价]

    您不能将 CAN 模块直接连接在一起。 您需要收发器、或者对两个 CANTX 使用"有线与"、其中、和的 o/p 连接到两个 CANRX 引脚。  

    [引述] 3. 为什么 CAN 不能使用外部回路? [/报价]

    我在应用报告 http://www.ti.com/lit/spra876中对此进行了清楚的解释