This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:闪存不能作为调试模式工作

Guru**** 2540450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/912817/ccs-tms320f2808-flash-not-working-as-debug-mode

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的 F2808板面临一个非常特殊的问题。 我在三相变频器设计中使用该板、所有器件在调试模式下都能完美工作。 然后、我使用 CCS 上的片上闪存编程器将软件刷写到电路板中、并将器件作为独立单元运行。 但它似乎出现故障。 有些操作似乎在闪存模式下工作、但并非所有操作。 这是一种特殊的情况、因为在调试模式下、我不会遇到任何问题、并且它可以按预期完美运行。我会怎么做? 欢迎提出任何建议。 感谢你能抽出时间。

Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srini、

    我建议您查看以下文档、了解如何从闪存独立运行应用。 您可能需要将代码的某些部分从闪存复制到 RAM、并且可能缺少所需的 codestart 代码。

    http://www.ti.com/lit/spra958

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kevin。 我将查看该文档。