This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/912592/ccs-tms320f28335-code-composer-studio-forum

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

找不到、在工程中添加"F28335.GEL"文件的位置。 在 CCS 中工作 v  9.3.0.00012。

如何将此文件添加到项目中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GEL 文件位于以下位置。

    C:\ti\ccs930\ccs\ccs_base\emulation\gel

    您可以将其添加到 Target Configuration 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此文件是否有助于对电路板进行仿真、从而使 LED 闪烁或 LED 不使用电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请打开 GEL 文件并浏览连接目标时它所做的所有配置。