This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:F28335

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/912122/tms320f28335-f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

TMSF28335为其外设提供了以下特性。

串行端口外设:
-多达2个 CAN 模块
-多达3个 SCI (UART)模块
-多达2个 McBSP 模块(可配置为 SPI)
-一个 SPI 模块

-一条内部集成电路(I2C)总线

 我知道、如果有一个模块、则无法在板内实现通信。 那么、对于 CAN/SCI/McBSP、由于电路板中存在多个模块、这是否意味着可以在电路板内实现外设通信?

例如、对于 CAN、有2个模块。 eCAN A 和 eCAN B。这是否意味着我可以从 GPIO 31 (CAN A - Tx)发送数据并在 GPIO 10 (CAN B -Rx)中接收数据、因为它们是2个不同的模块?

此致、

Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anu:

    是的、外设的两个不同实例之间的通信可通过外部回路实现。  

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我从 GPIO 31 (CAN A - Tx)发送数据并在 GPIO 10 (CAN B -Rx)中接收数据、那么该环回是如何的? 它们是2个 CAN 模块、不是环回意味着同一模块内的通信?

    谢谢

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、在 C2000Ware 示例中、我们使用术语"外部回送" 来演示外设的两个不同模块之间的通信、使用术语"回送"/"内部回送"来演示同一模块内的通信。 我认为这仍然被称为环回、因为在同一电路板上的两个模块之间没有实际的通信用例、仅用于测试/验证目的。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    此致、

    Anu