This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:InstaSPIN 支持双电机

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/911878/tms320f280025c-dual-motor-support-with-instaspin

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:DRV8320

您好!  

我们是否会在 F28002xC 上提供 InstaSPIN 的演示代码来支持双电机?

电动工具市场的另一个请求是、一个电机(10pp)需要在以下两种条件下工作:

1) 1)正常1、低速高扭矩、如3000RPM、FOC、闭环、如 InstaSPIN。  

2) 2)特殊情况、高速低扭矩、如60000RPM、开环控制、梯形、10%速度精度。 它就像 PWM 占空比直接来自 BMEF 和比较器。

我们可以做吗?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    基于 F28002x 且具有数字 PFC 软件 Alpha 版本的双电机控制今年将可用于内部评估。

    F28002x 应该足以满足此类应用的需求、如果应用只需要您提到的速度、而不需要满载时的极低或零速度、甚至是超限的。 我们只提供了一些早期的梯形控制示例、可帮助这位经验丰富的客户开始使用任何 C2000器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、

    客户的两个请求:  

    1) 1) F28002x 用于双电机、FOC、无 PFC。

    什么是驱动板? 与 F28004x 相同、哪一个是 DRV8320?

    2) 2) F28002x 对于一个电机、可以配置 FOC 和梯形。 FOC 用于正常控制、而梯形用于高速开环控制。

    对于这两个请求、我们可以向客户分享什么?

    非常感谢。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、

    我们什么时候会有 F28002x 的参考代码、用于基于 InstaSPIN 的双电机控制、就像 F28004x 一样?

    非常感谢。

    BR、Jordan