This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:TRM 中寄存器描述 PCLKCR1的问题

Guru**** 2545370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/913204/tms320f28034-a-question-for-the-register-description-pclkcr1-in-trm

器件型号:TMS320F28034

您好、香榭丽舍

在 TRM 中   、有"图1-15. 外设时钟控制1寄存器(PCLKCR1)"。

请按如下所示检查这些内容吗?
1) 1) EPWM7ENCLK 上方缺少"6"。
2) 2) EPWM7ENCLK  类型为 R-0。 我认为它必须是 R/W-0
3) 3) EPWM6ENCLK  类型为"无"。   我认为它必须是 R/W-0

感谢您的检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugawara-San、

    您的所有观察结果均正确。 我记录了这些更正。 它们将在 TRM 的下一修订版中修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    感谢您的快速检查、并在下一版本的 TRM 中对其进行了更正。

    此致、
    Hitoshi