This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:PCLKCR2未在 EALLOW 受保护表中列出。

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/913209/tms320f28034-pclkcr2-is-not-listed-in-eallow-protected-table

器件型号:TMS320F28034

您好、香榭丽舍

"表1-99。 EALLOW 保护的 PLL、时钟、看门狗和低功耗模式寄存器"。
该表不包含 PCLKCR2。

请仔细检查它是否正确。

提前感谢您花时间进行检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugawara-San、

    您正确、这是缺失的。 我已记录此更正。 它将在 TRM 的下一修订版中修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    感谢您的确认。
    会将其传达给客户。

    我感谢下一版 TRM 中的修复。

    此致、
    Hitoshi