This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:寄存器中的只读位

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/913219/tms320f28034-read-only-bits-in-registers

器件型号:TMS320F28034

您好、香榭丽舍

让我澄清一下、寄存器中是否有任何位可以写入和修改、即使它们是只读位也是如此。

感谢您的盛情款待。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugawara-San、

    "只读"位不能写入。 如果您注意到任何未在 TRM 中正确分类的位、请告诉我。 如果需要,我将调查并纠正它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    非常感谢您的澄清和提议
    这对我有很大帮助!

    再次感谢你。
    此致、
    Hitoshi