This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:F28M35H52C1以太网通信问题

Guru**** 2943760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/912964/ccs-f28m35h52c-f28m35h52c1-ethernet-communication-problems

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我将 unet_uIP_m3示例编程到 TI 的控制卡中。 已使用静态 IP 169.254.254.169  (掩码:255.255.0.0)。我的计算机 IP 169.254.254.254.254.168 (掩码:255.255.0.0)。  通过 cmd 和 浏览器调用 ping 169.254.254.169失败。  

将 eth 电缆交叉至 H52C1控制卡(与其它笔记本电脑一起检查正常)。  使用之前使用的程序仍然无法连接。

这里的问题是什么? 是否在程序中设置了它? (此电路板可以连接到以太网)请帮我、谢谢!

最恰当的考虑

富雷尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    富雷

    请返回您知道可以正常工作的软件的确切版本、并使用该版本进行测试。

    您是否在通过 USB 连接到 controlCARD 或将代码加载到 controlCARD 时遇到任何问题?

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cody、

    感谢您的回答、

    我发现了无法连接到以太网的原因,我需要将行 C 的前15个引脚连接到 controlCARD 上的行 B。但我在 μ。之前没有这样做

    非常感谢您的帮助。

    富雷尚