This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:F28388S ADC 模块差分输入或单端输入

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/913139/tms320f28388s-f28388s-adc-module-differential-input-or-single-end-input

器件型号:TMS320F28388S

您好!  

我们能否同时将一个 ADC 模块配置为16位差分模式、将另一个 ADC 模块配置为16位单端模式? 旧的 F28377仅支持16位差分模式。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    是的、您可以组合信号模式并保持同步运行。

    请注意、我们不会将信号模式称为可能导致异步的设置。 操作: